This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933支持 YUV422 8位

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683892/ds90ub933-q1-ds90ub933-support-yuv422-8-bit

器件型号:DS90UB933-Q1

你(们)好

  我们有一个使用 AR0237+AP0202传感器的项目。  我们需要 传输1080/30fps YUV422 8位图像。 我们希望使用 DS90UB933对其进行重新编号。 还可以 吗? 我们如何计算它?

我看到下面的公式、如何确认 DS90UB933能够支持 1080/30fps YUV422 8位?  另一个, 以下公式中的“消隐”是什么意思? 什么是单位?

净数据速率= HRES x VRES x (1+消隐)* BPP * FR

其中 HRES 和 VRES 以像素为单位、BPP =每像素位数、FR =帧速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    DS90UB933-Q1可以处理规格的传输。 只要您以原始格式数据的形式发送它、 与其他未使用的 LVCMOS 并行输入/输出线路相比、可以保持悬空。 只需确保根据您是以10位还是12位模式发送8位数据来检查 PCLK 频率。  

    方程中的消隐以百分比的形式进行测量、代表从帧的最后一行末尾到成像仪上的下一个和第一个水平/垂直行的刷新率。 其典型值为10%。

    _________________________________________________________________________________________________________________________

    有关 FPD-Link 串行器/解串器器件和系统的培训: https://training.ti.com/fpd-link-learning-center

    有关 IVI 或 ADAS FPD-Link 产品的更多信息: http://www.ti.com/interface/fpd-link-serdes/overview.html

    此致、

    Jonny