你(们)好
我们有一个使用 AR0237+AP0202传感器的项目。 我们需要 传输1080/30fps YUV422 8位图像。 我们希望使用 DS90UB933对其进行重新编号。 还可以 吗? 我们如何计算它?
我看到下面的公式、如何确认 DS90UB933能够支持 1080/30fps YUV422 8位? 另一个, 以下公式中的“消隐”是什么意思? 什么是单位?
净数据速率= HRES x VRES x (1+消隐)* BPP * FR
其中 HRES 和 VRES 以像素为单位、BPP =每像素位数、FR =帧速率。