请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1 尊敬的先生:
DS90UB964的数据表显示了+(-) Rin 和 CSI 迹线的100Ω Ω 差分特性阻抗和50Ω Ω 单端特性阻抗,这意味着芯片到电容器(如绿线)或芯片到连接器?
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
DS90UB964的数据表显示了+(-) Rin 和 CSI 迹线的100Ω Ω 差分特性阻抗和50Ω Ω 单端特性阻抗,这意味着芯片到电容器(如绿线)或芯片到连接器?
Jason