This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964的阻抗问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683006/ds90ub964-q1-impedance-issue-for-ds90ub964

器件型号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生:

        DS90UB964的数据表显示了+(-) Rin 和 CSI 迹线的100Ω Ω 差分特性阻抗和50Ω Ω 单端特性阻抗,这意味着芯片到电容器(如绿线)或芯片到连接器?

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    阻抗应保持在50欧姆或100欧姆、从连接器一直到绿色框。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            如果我们要为  Rin 保留单端和差动兼容性,如何设计它们跟踪? 50欧姆还是100欧姆? BTW,如何设计 单端 Rin 的 GND 布线? 50欧姆,对吧?

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我想我对您的问题感到困惑。 请记住、阻抗匹配对于高速链路设计非常重要、您可以参阅 TI 网站中的"LVDS 所有者"一书。

    此外、您还可以参考 UB914A EVM 电路板设计、该设计在单路(同轴电缆应用)和差分之间具有兼容设计。 信号(STP)。

    此致、

    Steven