This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:是否应该连接外露焊盘(25)?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683380/trs3122e-should-the-exposed-pad-25-be-connected

器件型号:TRS3122E

您好!

在 TRS3122E 上、器件下方有一个焊盘(编号为25)、但数据表中没有说明应该连接到什么位置。 我的标准假设是 GND (尤其是标记为 N/C 的引脚可以接地)、但我想确认。

我在下面添加了器件引脚图和功能列表、以便在错过任何内容时快速参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您的假设是正确的、很抱歉没有更清楚地说明。 散热焊盘未在内部连接、其存在仅有助于散热、因此可以将其连接到 PCB 上的接地端。

    最大