This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:当输入端(INA 和 INB)没有有效信号时、功耗值是多少

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683367/ds110df111-what-is-the-power-consumption-value-when-there-are-no-valid-signals-at-the-inputs-ina-and-inb

器件型号:DS110DF111

大家好、

我想使用 DS110DF111对以太网信号进行重定时。

在某种省电模式下、我希望监控 LS/INT#信号以检测输入端的有效信号、从而唤醒硬件的各个部分。
在这个省电模式中、输入 INA 和 INB 上没有信号、并且这个状态下的功耗预算很低。

因此、我有两个关于这方面的问题:

1) 1)如果两个通道的输入端都没有信号、DS110DF111的功耗值是多少?

2) 2)我是否需要为信号检测功能(驱动 LS/INT#信号)提供参考时钟(在此阶段)?

非常感谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在任一输入端无信号时的功耗为~ 20mA

    在这个级期间、不需要一个外部基准时钟。  DS110DF111需要参考时钟来获取锁定信号。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    非常感谢您的回答。 这很有帮助

    此致、

    Michael