请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS110DF111 大家好、
我想使用 DS110DF111对以太网信号进行重定时。
在某种省电模式下、我希望监控 LS/INT#信号以检测输入端的有效信号、从而唤醒硬件的各个部分。
在这个省电模式中、输入 INA 和 INB 上没有信号、并且这个状态下的功耗预算很低。
因此、我有两个关于这方面的问题:
1) 1)如果两个通道的输入端都没有信号、DS110DF111的功耗值是多少?
2) 2)我是否需要为信号检测功能(驱动 LS/INT#信号)提供参考时钟(在此阶段)?
非常感谢、
Michael