This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86相关问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683004/sn65dsi86-sn65dsi86-related-issue

器件型号:SN65DSI86

设计

我的客户使用 SN65DSI86时遇到一些问题、连接面板时电源正常、IRQ=0,GPIO[3:1]=001,REFCLK=19.2MHz,ADDR=0,HPD=3,AUX 有信号输出、但面板不显示什么、因此参数集有问题或任何其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以发布原理图吗? 面板分辨率是多少? 刷新率? 颜色格式?