请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 设计
我的客户使用 SN65DSI86时遇到一些问题、连接面板时电源正常、IRQ=0,GPIO[3:1]=001,REFCLK=19.2MHz,ADDR=0,HPD=3,AUX 有信号输出、但面板不显示什么、因此参数集有问题或任何其他原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.