This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:HDMI 接收器保护器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S520, TPD5S116, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682575/tpd12s520-hdmi-receiver-protector

器件型号:TPD12S520
主题中讨论的其他器件: TPD5S116TPD4E02B04

您好!

我的客户有以下查询;

我被要求从技术上检查不同的解决方案、并快速绘制一些原理图

我对 TPD12S520部件有一些疑问。 它将自身描述为电平转换器、但没有有关 DDC_DAT 和 DDC_CLK (I2C)线路的 Vin/out_hi/lo 电平的信息

‘这些图似乎也表明,“电平转换”只是一个基于基元导通 FET 的余量钳位,可增加5V 信号的阻抗:

 

 请参阅数据表第7页的 FUNC 图7.2

 

这是真的吗? ‘这些线路,我们真正需要的是一个强大的 I2C 电缆驱动器,它能够以相当高的 Vout_lo 电平输入贪婪的 I2C 信号,其中的“lo”可能高达0.9V (!),

转接驱动电缆负载高达750pF、良好的低电平信号远接近于0V。 此 TPD12S520芯片可以做到这一点吗?

 

如果没有、您建议使用 HDMI 接收保护器什么? 我们需要具有强大驱动能力的器件、但不需要任何5V 电源开关或稳压器、因为我们是接收器、而不是发送器

 

您能否帮助确认 TPD12S520的适用性或推荐替代产品?

 

提前感谢您

Linda

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    目前正在研究这一问题。 如果可用、将发布答案。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、

    TPD12S520就像您描述的那样是一款简单的无源保护器件、不具有驱动能力。

    我建议您查看 TPD5S116以了解电平转换、然后查看 ESD 解决方案、例如 TPD4E02B04以了解高速线路。

    此致、
    卡盘