请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD12S520 主题中讨论的其他器件: TPD5S116、 TPD4E02B04
您好!
我的客户有以下查询;
我被要求从技术上检查不同的解决方案、并快速绘制一些原理图
我对 TPD12S520部件有一些疑问。 它将自身描述为电平转换器、但没有有关 DDC_DAT 和 DDC_CLK (I2C)线路的 Vin/out_hi/lo 电平的信息
‘这些图似乎也表明,“电平转换”只是一个基于基元导通 FET 的余量钳位,可增加5V 信号的阻抗:
请参阅数据表第7页的 FUNC 图7.2
这是真的吗? ‘这些线路,我们真正需要的是一个强大的 I2C 电缆驱动器,它能够以相当高的 Vout_lo 电平输入贪婪的 I2C 信号,其中的“lo”可能高达0.9V (!),
强转接驱动电缆负载高达750pF、良好的低电平信号远接近于0V。 此 TPD12S520芯片可以做到这一点吗?
如果没有、您建议使用 HDMI 接收保护器什么? 我们需要具有强大驱动能力的器件、但不需要任何5V 电源开关或稳压器、因为我们是接收器、而不是发送器
您能否帮助确认 TPD12S520的适用性或推荐替代产品?
提前感谢您
Linda