This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:DisplayPort 交替模式

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683044/tusb1046-dci-displayport-alt-mode

器件型号:TUSB1046-DCI

你(们)好

下面是 TUSB1046-DCI 的问题。

1。
VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F 是什么?
我们应该在哪里参考以了解这些配置?

2.
现在、假设使用 DisplayPort 1.2。  TUSB1046-DCI 是否支持该功能?
是否可以使用 TUSB1046-DCI 来跟踪用例而无需额外考虑?


贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.有一个可通过 VESA 获得的"VESA DisplayPort 交替模式 USB Type-C 标准"。 这将解释 ATL 模式 DisplayPort 的所有配置。

    TUSB1046-DCI 在此配置中可支持 DP 1.2。