This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于短长度空气耦合光数据传输的器件?!

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, TLC5916, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680726/recommend-part-for-short-length-air-coupled-light-data-transmission

主题中讨论的其他器件:TLC5971TLC5916TPS54201Hello:-)

我认为论坛中有一些不寻常的请求...
我有一个关于持久视觉显示的项目想法、在该项目中、我希望使用短空气耦合光数据传输将原始 LED 驱动器数据传输到旋转部件。
(目前正在考虑 TLC5971或类似的驱动器、因此目前正在规划两个相同的链路-一个用于时钟信号、另一个用于数据信号)

我的发送器和接收器之间的距离约为5-10mm、目标数据速率约为20Mbit/s
经过一些研究、我发现这应该很容易实现、因为在光纤系统中使用的数据传输速率要高得多...
我想在静态侧和旋转侧的快速光电二极管上使用一个快速 IR LED 环。
正如我所发现的、互阻抗放大器似乎是用于此应用的"关键字"/"技术。
此处的目标是在接收器站点上尽可能减少器件数量、并从接收器电路中获得"足够"的3.3或5V 信号。

是否可以在 TI 器件上使用-通常为这种类型的光纤应用而设计?!
空气传输可以很好地与环境光/其他光隔离-在 LED 发送器站点上、我认为我可以有一个"过功率"的发送器。
(在本站点、我还必须找到一个好的驱动器才能获得这种快速的 LED 响应)

我希望你们中的一些人对发件人(LED)驱动器和接收器侧可用于此目的的部件有很好的了解?!

阳光明媚的问候
Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Stefan、

    从发送方的角度来看、我发现您使用的是一个环形红外 LED。

    那么、环形灯中有多少个红外 LED? IR LED 的 VF 是多少? 最大电流?
    此应用所需的任何特定功能、如 PWM 调光、模拟调光?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    感谢您的回复。
    目前我喜欢的 LED 是 VSMF4720。 VF 1.45V @ 100mA (脉冲)
    目前、我认为我需要环形灯中有5个 LED。 因此、我们的组合 Vf 为7、25V @ 100mA。
    我不需要任何调光。 相反、我需要非常短的导通关闭开关响应时间。
    在 LED 数据表中、它表示在100mA 时、上升和下降时间为15ns。 结电容为125pF。
    如果我的计算正确、我需要50ns 的最大位时间。
    我的此输入信号是来自 uC 的3.3V 逻辑信号。


    在接收器端、我目前倾向于 使用 TEMT7100X01

    阳光明媚的问候
    Stefan

    PS:我希望这次主持人看到我的帖子、并且我的格式正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Stefan、

    由于 TLC5971的每个通道最大电流仅支持75mA、因此100mA 是一项挑战、您可能需要将两个或三个通道组合在一起。

    此外、TLC5971的移位寄存器为224位、每次您需要向器件发送224位数据。 如果使用10MHz SCKI、则需要~22.4us、这可能无法满足您的50ns 要求。

    即使对于没有调光功能的 TLC5916等器件、您也需要每次向器件发送8位数据、使用10MHz CLK 时需要~0.8us。

    您还可以查看 TPS54201、它应该更适合您的应用。

    请告诉我这是否能解决您的问题。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    好的,似乎我提出的最初的问题不清楚:-)
    我已经概括了我正在考虑的空穴概念:
    pov concept overview
    对于这个问题、只有逻辑(数据和时钟)部分是相关的。
    所以我希望现在我的意思是更清楚;-)

    我快速了解了 TPS54201。 对于其他项目,它看起来很有希望;-)
    但对于这个、我认为数据表中的句子为"7.4.4 PWM 调光模式运行"(第18页)
    由于控制环路响应有限、 要获得相对线性的调光性能、 建议的 PWM 信号频率应小于1kHz。
    似乎指出、我将需要的频率无法达到。

    我不知道我是否真的需要此应用的专用驱动程序-
    这只是一个想法——因为光纤是相关的…

    阳光明媚的问候
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Stefan、

    了解您的应用。

    由于您的应用需要非常快的开关闭开关响应时间、即使使用高速串行接口、它仍然需要我们的电平位传输时间。

    接收到数据后、上升和下降时间约为数十 ns。

    请检查这是否适用于您的系统。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Stefan、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    IAM 正常、现在关闭此功能。

    如果我找到解决方案/有更多信息、我将在此处发布主题、
    因此、如果其他人发现该线程、他们将从中受益。


    阳光明媚的问候
    Stefan