请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLC5971、 TLC5916、 TPS54201Hello:-) 我认为论坛中有一些不寻常的请求...
我有一个关于持久视觉显示的项目想法、在该项目中、我希望使用短空气耦合光数据传输将原始 LED 驱动器数据传输到旋转部件。
(目前正在考虑 TLC5971或类似的驱动器、因此目前正在规划两个相同的链路-一个用于时钟信号、另一个用于数据信号)
我的发送器和接收器之间的距离约为5-10mm、目标数据速率约为20Mbit/s
经过一些研究、我发现这应该很容易实现、因为在光纤系统中使用的数据传输速率要高得多...
我想在静态侧和旋转侧的快速光电二极管上使用一个快速 IR LED 环。
正如我所发现的、互阻抗放大器似乎是用于此应用的"关键字"/"技术。
此处的目标是在接收器站点上尽可能减少器件数量、并从接收器电路中获得"足够"的3.3或5V 信号。
是否可以在 TI 器件上使用-通常为这种类型的光纤应用而设计?!
空气传输可以很好地与环境光/其他光隔离-在 LED 发送器站点上、我认为我可以有一个"过功率"的发送器。
(在本站点、我还必须找到一个好的驱动器才能获得这种快速的 LED 响应)
我希望你们中的一些人对发件人(LED)驱动器和接收器侧可用于此目的的部件有很好的了解?!
阳光明媚的问候
Stefan