This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVM:在913和964之间驱动 FPD-linkiii 摄像头

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682091/ds90ub964-q1evm-drive-fpd-linkiii-camera-between-913-and-964

器件型号:DS90UB964-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB964-Q1ALP

大家好:

        我需要通过 I2C 提供 由 FPGA 生成的 SCL 和 SDA 来驱动913和 DB90ub964芯片。而 根据白皮书"DS90UB964-Q1四路 FPD-Link III 解串器集线器",总结 串行控制总线寄存器和  数字页0间接寄存器的寄存器具有相同的地址、因此我不知道如何配置 寄存器.我 向解串器提供 I2C 信号后、CSI-2端口是否有视频流输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C 主设备是哪一侧?您尝试使用哪种 I2C 模式? 有关 I2C 详细信息、请参阅964数据表第8.5节。
    您可以 将 ALP 工具(www.ti.com/.../ALP)与器件配置文件一起使用、以实现默认寄存器设置并配置任何寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅寄存器设置示例上的 UB964的 d/s、或在网站上发布的 UB964 EVM 板的第22页中的参考代码。

    关于您的问题、CSI 输出和 I2C 信号之间没有直接关系。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您是说我不能仅仅配置 964Hub 和 I2C 控制的寄存器来驱动串行器和摄像头? 如果是、我是否需要解决它们并分别驱动每个器件?

    我想通过 FPGA 进行编码、但 可以 引用寄存器的某个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想通过用作主机控制器的 FPGA 生成 I2C 信号、将信号发送到 DS964集线器、同轴电缆的另一端是与913Ser 连接的摄像头。我不知道配置集线器寄存器还是向集线器发送 I2C 信号是否可以驱动摄像头?谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以配置 i2c、但如果您不配置 i2c、则 csi2仍在默认模式下工作并具有输出。
    可以、您可以通过 ub954和 ub953读取和写入摄像头的传感器寄存器。 请配置 ub9c.c 直通、UB954 d/s 或参考的示例代码中会指示这一点。 U64 EVM 用户指南中的代码。 谢谢。

    此致、
    Steven