请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:DS90UB964-Q1、 ALP
大家好:
我需要通过 I2C 提供 由 FPGA 生成的 SCL 和 SDA 来驱动913和 DB90ub964芯片。而 根据白皮书"DS90UB964-Q1四路 FPD-Link III 解串器集线器",总结 串行控制总线寄存器和 数字页0间接寄存器的寄存器具有相同的地址、因此我不知道如何配置 寄存器.我 向解串器提供 I2C 信号后、CSI-2端口是否有视频流输出?