请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB949-Q1EVM Thread 中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1、 DS90UB953-Q1
我同时拥有 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1、并且尝试在不使用主机微控制器的情况下测试它们的功能。 我有一个 DS90UB949-Q1EVM 、我想使用它来测试我的设计中 FPD-Link3器件的反向通道功能。 是否可以将此 EVM 连接到我的设计以测试此功能、或者是否需要其他 EVM?