This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:是否可以连接到 DS90UB954-Q1?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB949-Q1EVM, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682640/ds90ub949-q1evm-is-it-possible-to-connect-to-the-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
Thread 中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1DS90UB953-Q1

我同时拥有 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1、并且尝试在不使用主机微控制器的情况下测试它们的功能。 我有一个 DS90UB949-Q1EVM 、我想使用它来测试我的设计中 FPD-Link3器件的反向通道功能。 是否可以将此 EVM 连接到我的设计以测试此功能、或者是否需要其他 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定为什么要将949 EVM 连接到954来测试反向通道。 它们分别是 IVI 和 ADAS 串行器/解串器、因此彼此不兼容。
    您可以使用953和954通过 BIST 模式测试反向通道。 有关其他信息、请参阅953数据表反向通道诊断部分。