This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 SN65DP159RSBT 的 I2C 速度变化问题

Guru**** 2546380 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680897/sn65dp159-about-i2c-speed-changing-issue-of-sn65dp159rsbt

器件型号:SN65DP159

尊敬的支持团队:

客户正在使用 SN65DP159、 发现他们无法读取监控器 EBID 信息、 调试后发现这是 I2C 读取故障所致、 当系统启用写入"0"至0xa0时、SLK 为33kHz、如果他们继续读取0xA1 256B、他们将发现 dp159转速为88k、 在这个速度下、当进行连续读取时、I2C 线路中将出现 NACK。    

下面是问题:

如何确定 I2C 速度?

2.如何防止 DP159将33k 更改为88k?  

寄存器基本上是包括0x22在内的默认值。   您是否有其他调试建议? 太多了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供原理图并让我知道正在测量的 SCLK 频率? 器件上有3个不同的 SCLK。

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    感谢您的回复! 我可以将 sch 发送到您的电子邮件吗? 您的电子邮件地址是什么? 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已向您发送朋友请求。 请接受并向我发送原理图。

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    SN65DP159默认为100kHz 工作频率。 I2C 上的第一次写入有时以较低的速率完成、但灌电流应支持100kHz (在本例中为88kHz、带负载)。 DDC 速率可通过在数据表9.5.1节所述的适配器 ID 中写入寄存器22h 来调节。 如果他们发现 DP159 I2C 性能有问题、则可以在 DDC 嗅探模式下配置 DP159、其中 SCL_SRC 和 SDA_SRC 接地、仅连接 SCL_SNK 和 SDA_SNK。

    此致、
    JMNN