请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 尊敬的支持团队:
客户正在使用 SN65DP159、 发现他们无法读取监控器 EBID 信息、 调试后发现这是 I2C 读取故障所致、 当系统启用写入"0"至0xa0时、SLK 为33kHz、如果他们继续读取0xA1 256B、他们将发现 dp159转速为88k、 在这个速度下、当进行连续读取时、I2C 线路中将出现 NACK。
下面是问题:
如何确定 I2C 速度?
2.如何防止 DP159将33k 更改为88k?
寄存器基本上是包括0x22在内的默认值。 您是否有其他调试建议? 太多了!