This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:USB PD 功能图设计需求

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682319/tps65986-usb-pd-functional-diagram-design-needs

器件型号:TPS65986

您好! 我一直在设计 USB Type C 的电源适配器转换器和专有充电端口。 该充电器需要15V/45-60W 的功率。 当与直流降压稳压器结合使用时、两个标准 PDO 将允许此操作(15V3A、20V3A)。 该器件不具有数据角色、始终充当接收器。 此外、它将需要在无电池条件下引导。 根据我的研究、TPS65986是完成此任务的最佳芯片。 我已经浏览过数据表,似乎需要更高电压的 PDO,它需要通过 I²C μ s 进行通信。 我正在尝试减少芯片数量;在配置程序或 SPI 闪存中、是否有可以启用的设置来自动请求更高电压的 PDO? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    您可以将 TPS65986配置为始终请求接收器提供的最高功率。 您可以使用自动协商灌电流寄存器(0x37)中的应用程序自定义工具对此进行设置。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个快速问题:如果电源不足、TPS65986是否可以将 GPIO 拉高以显示指示灯?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    我们有一个灌电流< 12V 事件的 GPIO 事件。  当低于12V 的 GPIO 可用作灌电流时、该 GPIO 将为高电平有效。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 这巩固了我使用 TPS65986的决定。 祝您一天愉快。