请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65986
您好! 我一直在设计 USB Type C 的电源适配器转换器和专有充电端口。 该充电器需要15V/45-60W 的功率。 当与直流降压稳压器结合使用时、两个标准 PDO 将允许此操作(15V3A、20V3A)。 该器件不具有数据角色、始终充当接收器。 此外、它将需要在无电池条件下引导。 根据我的研究、TPS65986是完成此任务的最佳芯片。 我已经浏览过数据表,似乎需要更高电压的 PDO,它需要通过 I²C μ s 进行通信。 我正在尝试减少芯片数量;在配置程序或 SPI 闪存中、是否有可以启用的设置来自动请求更高电压的 PDO? 谢谢!