This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:FPD3_PCLK 处于原始模式

Guru**** 2487165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681663/ds90ub954-q1-fpd3_pclk-in-raw-mode

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

我根据表4理解以下内容。
-原始10位模式:FPD3_PCLK = PCLK_Freq。 /2
原始12位 HF 模式:FPD3_PCLK = PCLK_Freq。 x 2/3
--------------------------------------

--------------------------------------

另一方面、以下显示了"FPD3_PCLK=100MHz"(红线)、尽管输入 PCLK 范围高达100MHz。
--------------------------------------

--------------------------------------

我认为 "FPD3_PCLK=100MHz"(红线)是拼写错误、"PCLK_Freq=100MHz"是正确的。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    线速率是 FPD3_PCLK 的函数、但我想您问的是、根据 PCLK 范围、FPD3_PCLK 是否可以实际为100MHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    让我用不同的语言来问。

    在原始12位 HF 模式下、 数据表显示 "FPD3_PCLK = PCLK_Freq"。 x 2/3"。
    另一方面、以下红色部分引用了"行延迟=FPD3_PCLK x (2/3) x28"、但我认为"行延迟=PCLK_Freq。 x (2/3) x28"是正确的。
    它似乎是 PCLK_Freq。  错误地切换到 FPD3_PCLK。
    --------------------------------------

    --------------------------------------
    如果不清楚、请告诉我。

    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我明白造成混淆的原因。 是的、线速率计算是指 PCLK 频率。 我们将在数据表中做一个注释以阐明这一点。