This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS6598x、应用程序化工具、FTDI

Guru**** 2486175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681678/tps65981-tps6598x-application-cutomization-tool-ftdi

器件型号:TPS65981

您好!

我无法通过 FTDI 与 I2C/SPI 芯片通信。 仍然存在相同的错误:

我已经测试了建议的解决方案、但没有成功。 我的 TPS65981 EVM 硬件版本是 ACS005-B、这是否会导致问题?

谢谢、

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    根据计算机和操作系统、FTDI 驱动程序可能非常挑剔。 但是、我们包括了3个不同版本的 FTDI 驱动程序、它们在不同的系统中最成功。 您可以在 Program Files -> Texas Instruments -> TPS65981_2_6 Application Customization 3_11 -> drivers -> FTDI 中找到它们。

    我建议卸载您当前使用的 FTDI 驱动程序并安装不同版本之一。 这3个设备之一应该可以在您的计算机上工作。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 这解决了我的问题。

    Robin