请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65981 您好!
我无法通过 FTDI 与 I2C/SPI 芯片通信。 仍然存在相同的错误:
我已经测试了建议的解决方案、但没有成功。 我的 TPS65981 EVM 硬件版本是 ACS005-B、这是否会导致问题?
谢谢、
R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Robin:
根据计算机和操作系统、FTDI 驱动程序可能非常挑剔。 但是、我们包括了3个不同版本的 FTDI 驱动程序、它们在不同的系统中最成功。 您可以在 Program Files -> Texas Instruments -> TPS65981_2_6 Application Customization 3_11 -> drivers -> FTDI 中找到它们。
我建议卸载您当前使用的 FTDI 驱动程序并安装不同版本之一。 这3个设备之一应该可以在您的计算机上工作。
如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"
谢谢、
Eric