This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0124:CML 输入结构

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0124, DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681518/ds32el0124-cml-input-structure

器件型号:DS32EL0124
主题中讨论的其他器件: DS32EL0421

我们正在开发一个 DAQ 模块、该模块将使用其中的32个芯片对32个2.5Gbps 数据流进行反序列化。 数据信号来自不遵循任何传统协议的专有传感器。 我们之所以选择此芯片、是因为它接受直流耦合信号、并且能够禁用8b/10b、直流平衡解码器。

我们系统中的驱动器是3.3V LVPECL、因此我们需要确定如何将其与 DS32EL0124的 CML 接收器耦合。

数据表仅提到芯片在内部是"自偏置"的。 这真的不足以确定如何最好地将 LVPECL 源与 DS32EL0124耦合。 实际上、确定如何将其与 CML 源结合使用也是不够的。 我知道 DS32EL0124和 DS32EL0421通常设计为在不使用任何外部偏置组件的情况下一起使用。

是否有一些内部上拉机制? 您能描述一下此芯片的 CML 接收器的输入结构吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如您所示、DS32EL0124和 DS32EL0421应一起使用。 要单独使用、需要大量详细信息、并非所有这些信息都包含在数据表中(有些实际上是专有的)。 不过、我将深入探讨这一点、并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要将 LVPECL 源连接到 DS32EL0124 CML 输入,您将需要电平转换电阻网络,如本应用手册 www.ti.com/.../scaa056.pdf 第3.1节所述 。 要将 CML 源连接到 DS32EL0124 CML 输入、您可以直接将其连接到任何偏置或终端电阻器。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    非常感谢您的回复。

    在该应用手册中、它对 CML 接收器的输入结构进行了特定的假设。 此设计假设每个 CML 输入类似于连接到 VCC 的50欧姆电阻器。

    您是否知道 DS32EL0124的 CML 输入是否与此相同?

    DS32EL0124显示了与应用手册不同的简化图。 由于它经过了简化、因此它可能不是准确的表示。

    此外、数据表提到输入端接的标称值为100欧姆(而非50欧姆)。 但是、数据表并未说明这是单端还是某些差分端接。

    是否有更多信息来阐明 DS32EL0124输入的实际性质?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keegan、

    DS32EL0124输入端接为100 Ω 差分电阻。 应用手册中的图是单端表示。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser、

    抱歉、我仍然不确定我是否理解。 感谢您的耐心等待。

    A 或 B 是否准确地描述了输入,或者两者都不准确 ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keegan、

    它相当于 B

    此致、
    相位