This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:反向通道 I2C 数据阵列

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679271/ds90ub914a-q1-back-channel-i2c-data-array

器件型号:DS90UB914A-Q1

大家好、

我们的客户在从914A 到913A 侧访问远程 I2C 从器件时似乎遇到错误。

分析将在将来完成、但 I2C 的连续2位似乎是错误的。

我假设原因是干扰噪声导致的数据传输错误、但反向通道 I2C 数据的数据阵列是否是连续数据?

由于假定会发生瞬时的所谓单次触发噪声、因此我认为是否可能存在两个连续位不正确的情况。

您能告诉我反向通道数据阵列吗?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、
    本地 I2C 在914A 侧工作是否正常? 我不确定是否遵循有关"反向通道数据阵列"的问题。
    它们应该确认它们正在使用正确的 SDA/SCL 上拉和滤波、并且 IDX 地址/I2C 配置寄存器被正确设置。

    您还可以参阅913/914 I2C 上的 TI 应用手册 SNLA222。
    www.ti.com/.../snla222.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、帕拉尼阿潘-圣

    感谢您的支持。

    抱歉、他们不知道本地 I2C 是否正常。
    之后、很明显、本地 I2C 是正常运行的。
    它似乎不能记录日志、因为它在合并到案例后随机发生。

    如果通过反向通道发送 I2C 时的数据序列是连续位、即使出现单个噪声、两个相邻的位都可能是错误的。
    他们希望知道、Wheter I2C 位阵列是随机的或连续的、作为估算现象的材料。

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    感谢您的支持。
    您能告诉我下一点吗?
    例如、I2C 数据的位1和位2是否可能与反向通道上的数据保持连续?

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这里真正的问题是解串器的远程 I2C 问题、因此它们应重点关注以下方面:

    -确认正在使用适当的 SDA/SCL 上拉和滤波
    -确认 IDX 地址/I2C 配置寄存器设置正确
    -测量电源引脚和 PDB 以确保设备已通电
    -当 I2C 被启动时、LOCK 应该为高电平
    -捕获发生故障的 I2C 事务(对于远程 I2C 问题、捕获远程和本地总线以及解串器锁定状态)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    感谢您的支持。

    我理解您说过的。
    但这种情况只发生一次。
    由于无法复制、I2C 捕获、电源、PDB 无法确认。
    发生这种情况时、我们认为某处存在一个薄弱点。
    我想确定发生这种情况的可能性。
    作为其中之一、我想知道位的排列、以便调查913A 和914A 之间的反向通道通信之间是否存在位错误。

    最棒的餐厅
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他们再也看不到这一点、就很难得出任何结论。 系统中可能出现一次性电源压降、从而可能影响锁定和 I2C 通信。
    如果他们想要调查913A 和914A 之间的反向通道数据完整性、他们可以读取反向通道 CRC 错误寄存器-串行器上的寄存器0x0A 和0x0B。