请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB914A-Q1 大家好、
我们的客户在从914A 到913A 侧访问远程 I2C 从器件时似乎遇到错误。
分析将在将来完成、但 I2C 的连续2位似乎是错误的。
我假设原因是干扰噪声导致的数据传输错误、但反向通道 I2C 数据的数据阵列是否是连续数据?
由于假定会发生瞬时的所谓单次触发噪声、因此我认为是否可能存在两个连续位不正确的情况。
您能告诉我反向通道数据阵列吗?
此致、
Tomoaki Yoshida