This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:DS90UH947-Q1配置不是高达 DS90UB928

Guru**** 2486175 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH947-Q1, DS90UH928Q-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681648/ds90uh947-q1-ds90uh947-q1configuration-is-not-up-to-ds90ub928

器件型号:DS90UH947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UH928Q-Q1ALP

我们的发送器是 DS90UH947-Q1、接收器是 DS90UH928Q-Q1。

目前、DS90UH947-Q1没有 OLDI 输入。 我们希望将 DS90UH947-Q1或 DS90UH928Q-Q1配置为进入 BIST 模式。

DS90UH928Q-Q1和 DS90UH947-Q1之间的握手应该正常、我们可以测量 FPDLINK-III 的 LVDS 数据

由于寄存器太多、我不知道 Texas 是否提供以下信息来帮助。

DS90UH947-Q1与 DS90UH928Q-Q1匹配时需要注意哪些事项?

寄存器很多、是否有一些应用指令?

3.我们是否可以使用任何工具? 我们更方便地验证软件和硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    BIST 模式可通过 BISTN 引脚从解串器侧启用。 有关 BIST 的其他信息、请参阅928数据表。
    您可以使用 ALP 软件设置 FPD-Link 串行器和解串器部件。 如需 ALP 和器件配置文件、请访问: http://www.ti.com/tool/alp
    DS90UH947串行器与 DS90UH928解串器向后兼容-请参阅947数据表以了解向后兼容的信息。