请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH947-Q1 主题中讨论的其他器件: DS90UH928Q-Q1、 ALP
我们的发送器是 DS90UH947-Q1、接收器是 DS90UH928Q-Q1。
目前、DS90UH947-Q1没有 OLDI 输入。 我们希望将 DS90UH947-Q1或 DS90UH928Q-Q1配置为进入 BIST 模式。
DS90UH928Q-Q1和 DS90UH947-Q1之间的握手应该正常、我们可以测量 FPDLINK-III 的 LVDS 数据
由于寄存器太多、我不知道 Texas 是否提供以下信息来帮助。
DS90UH947-Q1与 DS90UH928Q-Q1匹配时需要注意哪些事项?
寄存器很多、是否有一些应用指令?
3.我们是否可以使用任何工具? 我们更方便地验证软件和硬件。