This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:能否使用1.1V 而非1.2V 为其供电

Guru**** 2485515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680597/tmds181-can-i-power-it-with-1-1v-instead-of-1-2v

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: SN75DP159

尊敬的团队:

我们将 SN75DP159RSBT 用于具有 VCC-1.1V 和  TMDS181的 HDMI 源应用、以用于接收应用。

因此,我计划在这里与这两个器件共用同一个稳压器(1.1V),但 TMDS181的标称电压为1.2V。  我想知道我是否可以为 TMDS181使用1.1V 电源。

谢谢 、此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDS181的数据表显示 VDD 引脚的最小值为1.1V。

    SN75DP159的数据表显示、根据下表、VDD 引脚的最大值为1.27V。

    因此、如果您希望使用同一电源稳压器中的两个器件、则电压必须介于1.1V 和1.27V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您提供上述输入。

    在上述情况下,选择1.1V 到1.2V 之间的中间值(即1.15V)还是选择1.1V 更好?
    请建议。

    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能应该使用1.15V 电压作为更安全的侧、因为 VDD 上可能会有一些纹波、从而可能会降低电压。