请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS181 主题中讨论的其他器件: SN75DP159
尊敬的团队:
我们将 SN75DP159RSBT 用于具有 VCC-1.1V 和 TMDS181的 HDMI 源应用、以用于接收应用。
因此,我计划在这里与这两个器件共用同一个稳压器(1.1V),但 TMDS181的标称电压为1.2V。 我想知道我是否可以为 TMDS181使用1.1V 电源。
谢谢 、此致、
Prasanna G