请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP、
大家好、
我有一个问题、就是将953与 STP 电缆配合使用。
我正在研究在 STP 上使用953的设置。
我有953和954评估板、因此我将用作参考。
在模拟 LaunchPad 中、有一个寄存器用于确定是在953的寄存器0x03中使用 STP 还是同轴电缆、但它保留在数据表中。
在 STP 中实际使用时、是否无需将寄存器设置为953?
请告诉我是否需要设置寄存器或外部终端。
此致、
Tomoaki Yoshida