This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:如何设置 STP 模式

Guru**** 2485565 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681390/ds90ub953-q1-how-to-set-stp-mode

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我有一个问题、就是将953与 STP 电缆配合使用。

我正在研究在 STP 上使用953的设置。

我有953和954评估板、因此我将用作参考。

在模拟 LaunchPad 中、有一个寄存器用于确定是在953的寄存器0x03中使用 STP 还是同轴电缆、但它保留在数据表中。

在 STP 中实际使用时、是否无需将寄存器设置为953?

请告诉我是否需要设置寄存器或外部终端。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我补充一点。
    日期为"2017年9月"的数据表中 MODE_SEL 寄存器中的 FPD_COUx 和 FPD_COUX_OV 位现已替换为日期为"2018年2月"的数据表中的"保留"位。
    我们如何配置同轴电缆或 STP 模式、以及如何知道如果不再有状态、它处于哪种模式?

    此致、
    Jura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、

    953和954 EVM 默认设置为与同轴电缆配合使用。 对于 STP、您需要电路板上的另一个连接器以及 P 和 N 端子的适当差分路由。

    您无需在 ALP 寄存器中设置任何内容来配置 STP、因为无论您使用 STP 还是同轴电缆(只要您具有正确的路由连接)、器件默认仍应能够传输数据。

    有关设置 STP 差分路由的更多信息、请参阅 DS90UB953-Q1数据表中的第8.2.1节: www.ti.com/.../ds90ub953-q1.pdf

    ____________________________________________________________________________________________
    有关 FPD-Link 串行器/解串器器件和系统的培训: training.ti.com/fpd-link-learning-center

    有关 IVI 或 ADAS FPD-Link 产品的更多信息: www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonathon-San、

    感谢你的答复。
    但我仍然认为、953中的寄存器中不需要设置任何内容。

    谢谢你。

    此致
    Tomoaki Yoshida