This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:由 VBUS 供电时 VDD5上的二极管

Guru**** 2484675 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681402/hd3ss3220-diode-on-vdd5-when-powered-from-vbus

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TUSB320

在以下主题中:-

 由于 HD3SS3220的 VDD5是通过 VBUS 供电的、因此建议使用与 TUSB320 UFP 配置所示实现方案类似的二极管

该二极管对 HD3SS3220有何作用?

根据我的理解、VBUS 范围是4.75V - 5.5V。 如果 VBUS 降至4.75以下、二极管不会将  HD3SS3220的 VDD5降至 4.5V 以下最小值?

谢谢你  

Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E2E 帖子不正确 HD3SS3220不需要二极管、可以直接连接到 VBUS。
    二极管用于 TUSB320、以便将 VBUS 电压范围(4.75V 至5.5V)降至 TUSB320规格(2.7V 至5V)之间的安全电压范围。 HD3SS3220实际上在内部集成了该二极管、因此该器件可以直接连接到 VBUS、因为它们具有兼容的电压范围(VBUS 为4.75V 至5.5V、HD3SS3220为4.5V 至5.5V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,也许有人应该告诉专家 Jorge Llamas 关于这个错误!!!!

    此外、我还将原理图发送给了 TI 以供查看、但这一信息未在????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更新了不正确的线程。