请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 主题中讨论的其他器件: TUSB320
在以下主题中:-
由于 HD3SS3220的 VDD5是通过 VBUS 供电的、因此建议使用与 TUSB320 UFP 配置所示实现方案类似的二极管
该二极管对 HD3SS3220有何作用?
根据我的理解、VBUS 范围是4.75V - 5.5V。 如果 VBUS 降至4.75以下、二极管不会将 HD3SS3220的 VDD5降至 4.5V 以下最小值?
谢谢你
Shmuel