This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810 -内部眼罩要求

Guru**** 2484675 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680014/ds280df810-ds280df810---internal-eye-mask-requirement

器件型号:DS280DF810

尊敬的 E2E:

DS280DF810内部眼图的要求是什么?

VEO >200mV 和 HEO >0.44UI

我的问题是必须同时满足这两项要求。 如果只满足其中一个标准、哪一个标准更重要?

实际上、我们在  ASIC 中尝试了很多 FIR 组合设置、但重定时器的内部眼图仍然无法满足这两个要求。 仅通过 HEO 标准。

插入损耗低于35dB。

任何提示或方向都可以改善 内部眼 图?

BR、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    CTLE + DFE 之后、我相信您指定的 HEO 和 VEO 应该足以实现无错操作。 HEO 和 VEO 都很重要、但我认为 HEO 是一个更大的指标、用于指示是否可以实现无错操作。

    1.您当前在 DS280DF810中使用的设置是什么(CTLE 升压设置、DFE 抽头设置等)

    2.您能描述一下 DS280DF810之前整个信号路径的损耗吗?

    3.您当前是否在系统中使用当前设置时遇到位错误?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Michael 的输入中、Tx 电压输出差分(VOD) 以及 FIR 前体和后体设置也会影响重定时器 Rx 输入眼图打开值。 理想情况下、所使用的 Tx VOD、FIR 前标和后标设置可产生最佳的 Rx BER 和眼图张开性能。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael 和 Rodrigo、
    请先看我对这些问题的答复。
    1.您当前在 DS280DF810中使用的设置是什么(CTLE 升压设置、DFE 抽头设置等)
    [JASON]我们设置了自适应模式1、让重定时器自动查找优化设置。 所以、我们没有记录它。

    2.您能描述一下 DS280DF810之前整个信号路径的损耗吗?
    [JASON]损耗约为30dB。

    3.您当前是否在系统中使用当前设置时遇到位错误?
    [JASON]是的。 这就是我们通过检查内部眼图将其分为 MAC 至重定时器、重定时器至重定时器和重定时器至 MAC 至调试的原因。
    我知道 TX FIR 将影响重定时器 RX 输入眼图。 客户已经尝试过 MAX TX FIR 上的许多组合、但重定时器 RX 内部眼图仍然失败、尤其是在 VEO 上。

    客户的问题是、他们是否必须同时满足两个标准或满足 HEO 要求是足够的、或者其他可以确保包裹通过重定时器时不会丢失包裹的东西。

    VEO >200mV 和 HEO >0.44UI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的应用描述、我建议使用以下内容:

    • 将重定时器设置为调整模式2并启用 DFE

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    通道

    写入

    31.

    40

    60

    调整模式2

    1

    通道

    写入

    23

    40

    40

    启用 DFE 覆盖

    2.

    通道

    写入

    1e.

    02

    0a

    启用 DFE (DFE_PD=0)并启用 DFE 抽头3-5 (EN_PARTIE_DFE=1)

    • 将 Tx 链路伙伴设置为800mVpp 至1Vpp 范围内的电压输出差
    • 将 Tx 链接伙伴设置为应用一些 Tx FIR 前标。 作为起点、我建议使用大约3dB 至5dB 的 Tx FIR 预滤波器
    • 将 Tx FIR 后标设为零

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师