之前、我 已将 DP83822配置为100M-TX 模式、而 DP83822功能在该模式下正常。
但现在、我在100M FX 模式下使用 DP83822,链路状态有问题。
(1)我的自举设置如下所示、
COL=模式2
RXD0 =模式1
RXD1=Mode1.
RXD2=模式4
RXD3=模式1
LED_0=Mode4
CRS= 模式2.
RX_ER=Mode4
RX_DV=Mode4
(2) MDIO 读取的寄存器值如下:
regaddr=0、值=0x3100
regaddr=1、值=0x7849
regaddr=2、value=0x2000
regaddr=3、value=0xa240
regaddr=4、value=0x181
regaddr=5、value=0x0
regaddr=6、value=0x4
regaddr=7、value=0x2001
regaddr=8、value=0x0
regaddr=9、值=0x0
regaddr=10、value=0x4100
regaddr=11、值=0x1000
regaddr=12、value=0x0
regaddr=13、value=0x0
regaddr=14、value=0x0
regaddr=15、value=0x0
regaddr=16、value=0x204
regaddr=17、值=0x108
regaddr=18、value=0x0
regaddr=19、值=0x0
regaddr=20、value=0x0
regaddr=21、值=0x0
regaddr=22、值=0x100
regaddr=23、value=0xe1
regaddr=24、值=0x400
regaddr=25、值=0x8004
regaddr=26、值=0x0
regaddr=27、value=0x7d
regaddr=28、value=0x5ee
regaddr=29、值=0x0
regaddr=30、value=0x2
regaddr=31、value=0x0
但寄存器 BMCR (0x1):0x7849 表示未建立链路。 是否有任何建议来启用链路。 自举设置可能有问题、