请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 你(们)好
VDD1P0和 VDD1P1在每个封装上支持以下电压范围。
在客户电路板上,有高精度电压,如1.1V +/-5%。 是否可以为 VDD1P0 (RGZ)使用1.1V +/-5%电源?
此致、
本志本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
VDD1P0和 VDD1P1在每个封装上支持以下电压范围。
在客户电路板上,有高精度电压,如1.1V +/-5%。 是否可以为 VDD1P0 (RGZ)使用1.1V +/-5%电源?
此致、
本志本