This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:VDD1P1和 VDD1P0电压

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680870/dp83867ir-vdd1p1-and-vdd1p0-voltaqge

器件型号:DP83867IR

你(们)好  

VDD1P0和 VDD1P1在每个封装上支持以下电压范围。

在客户电路板上,有高精度电压,如1.1V +/-5%。 是否可以为 VDD1P0 (RGZ)使用1.1V +/-5%电源?  

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    是的、这没问题、因为您不会超过最大电压 ROC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    谢谢。

    此致、
    本志本