This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS391:最大切换频率

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680735/sn65lvds391-max-toggle-frequency

器件型号:SN65LVDS391

大家好

您是否介意询问 SN65LVDS391?

MAX Toggle Frequency 是多少?
作为本问题的背景、我们的客户希望使用具有450Mbps 的 SN65LVDS391。
数据表显示"设计用于高达630Mbps 的信号传输速率。"
作为器件 特性、除了使用电缆和电缆结构外、我们假设 可用于630Mbps 系统。

然后、prorogation Delay H->L 和 L=H 为 MAX1.7ns。
因此 、我们假设 1.7ns 的脉冲 是可以接受  的、否则最小294MHz 似乎是可访问的。

如果您有一些建议、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    SN65LVDS391能够以450Mbps 的速率发出信号。 最大信号传输速率为630Mbps。 我不确定我是否遵循您关于"最低294MHz 是可接受的"的说法...

    请注意、整个系统(带有电缆、连接器、电源噪声、干扰等)可能能够也可能无法处理450Mbps。 有关详细信息、请参阅数据表中的第11.1节。 如果您有任何进一步的具体问题、请告知我们。

    此致、
    相位