请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS391 大家好
您是否介意询问 SN65LVDS391?
MAX Toggle Frequency 是多少?
作为本问题的背景、我们的客户希望使用具有450Mbps 的 SN65LVDS391。
数据表显示"设计用于高达630Mbps 的信号传输速率。"
作为器件 特性、除了使用电缆和电缆结构外、我们假设 可用于630Mbps 系统。
然后、prorogation Delay H->L 和 L=H 为 MAX1.7ns。
因此 、我们假设 1.7ns 的脉冲 是可以接受 的、否则最小294MHz 似乎是可访问的。
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?
此致、
大田松本