请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 您好!
我们正在使用此器件、但只有两个下行端口用于识别任何 USB 器件。 现在、下游端口1和4正常工作、而2和3无响应。 上行端口没有问题、每次插入器件时都能识别该器件。 我已经检查了数据信号和电源的连续性。 该设计可在 该 GitHub中找到。 我不确定接下来要检查什么才能使该设计正常工作、任何建议都将有所帮助。
谢谢、
Sam Deghuee