This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:使所有4个下行端口正常工作时出现问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680713/tusb4041i-problem-getting-all-4-downstream-ports-functioning

器件型号:TUSB4041I

您好!

我们正在使用此器件、但只有两个下行端口用于识别任何 USB 器件。 现在、下游端口1和4正常工作、而2和3无响应。 上行端口没有问题、每次插入器件时都能识别该器件。 我已经检查了数据信号和电源的连续性。 该设计可在 该 GitHub中找到。 我不确定接下来要检查什么才能使该设计正常工作、任何建议都将有所帮助。

谢谢、
Sam Deghuee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布原理图图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是从 Eagle 导出的用于原理图和电路板的图像。

    感谢您的快速响应、

    Sam Deghuee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在插入多个器件时测量 VBUS 上的电压、以查看5V 电压是否下降? 您能否确保散热焊盘正确接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VBUS 是稳定的+5V 电压、每次使用一个端口进行测试。 遗憾的是、芯片下方没有通孔来完全验证接地、但是我们很确定它具有良好的焊接连接、尤其是当其他端口正常工作时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否一次插入多个器件进行了测试? 您能否发布高质量的布局图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不明确地说,我可以这样做,你是否知道在这样做时可以获得哪些有用的信息? 这是1000dpi 导出的电路板图像、如果您需要更高的质量、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在可以在您的电路板上看到的问题是、您与 GND 的连接非常弱。 器件的 GND 只由一条迹线连接、GND 焊盘的焊接连接可能也不是很好。 这可能会导致只有两个端口工作时出现问题。 测试这种情况的一种方法是在使用芯片时向下按芯片顶部、这样可以使芯片更好地连接到 GND 焊盘。 另一种测试方法是使用我将向您发送的作为指南的文件来修复您的电路板设计。

    "我可以这样做吗、您是否知道在这样做时可以获得哪些有用的信息?"
    它可以帮助我缩小为什么只有两个端口在工作。 您提供的信息越多、调试问题就越容易。