大家好、
我们面临另一个有关自动 ID 请求和 MacBookPro 兼容性的问题、请给我们一些建议。 谢谢。
FW 工具:TPS6598x Application Customization Tool 3.10版
应用程序:Monitor
问题: 启用“自动 ID 请求”后,出现 MacBookPro 问题。
1.显示器电源打开,MacBookPro 电源关闭。
2.用 USB-C 电缆连接显示器和 MacBookPro。
3.开启 MacBookPro。
4. DisplayPort 没有问题。 但 USB 集线器无法正常工作。
根本原因:当问题重复时,监控器的角色为 DFP_U/UFP_D/Source。
*要使用 USB 集线器,显示器必须变为 UFP_U。
PD 协商的详细信息--(a)
1.连接时,显示器为 DFP_U/Source。
2.在 PS_RDY 之后、监视器发送 DR_SWP。
MacBookPro 拒绝 DR_SWP。
4.监护仪发送发现标识。(启动交替模式)
5.最后,监护仪变为 DFP_U/UFP_D/Source。
*显示器应重新发送 DR_SWP 消息。
在"自动 ID 请求"设置为禁用后
PD 协商的详细信息--(b)
1.连接时,显示器为 DFP_U/Source。
2.在 PS_RDY 之后、监视器发送 DR_SWP。
MacBookPro 拒绝 DR_SWP。
4.大约400毫秒后,显示器重新发送 DR_SWP 和 MacBookPro 接受。
此时、监视器变为 UFP_U/源。
5. MacBookPro 发送发现标识。(启动交替模式)
6.最后,监视器变为 UFP_U_UFP_D/Source。 USB 集线器可以正常工作。
如果应启用"自动 ID 请求"以通过合规性测试、是否有其他方式重新发送 DR_SWP?
谢谢