This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:自动 ID 请求设置和 MacBookPro 兼容性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678998/tps65982-automatic-id-request-setting-and-macbookpro-compatibility

器件型号:TPS65982

大家好、

我们面临另一个有关自动 ID 请求和 MacBookPro 兼容性的问题、请给我们一些建议。 谢谢。

FW 工具:TPS6598x Application Customization Tool 3.10版

应用程序:Monitor

问题: 启用“自动 ID 请求”后,出现 MacBookPro 问题。

1.显示器电源打开,MacBookPro 电源关闭。

2.用 USB-C 电缆连接显示器和 MacBookPro。

3.开启 MacBookPro。

4. DisplayPort 没有问题。 但 USB 集线器无法正常工作。

根本原因:当问题重复时,监控器的角色为 DFP_U/UFP_D/Source。

*要使用 USB 集线器,显示器必须变为 UFP_U。

PD 协商的详细信息--(a)

1.连接时,显示器为 DFP_U/Source。

2.在 PS_RDY 之后、监视器发送 DR_SWP。

MacBookPro 拒绝 DR_SWP。

4.监护仪发送发现标识。(启动交替模式)

5.最后,监护仪变为 DFP_U/UFP_D/Source。

*显示器应重新发送 DR_SWP 消息。

 

在"自动 ID 请求"设置为禁用后

PD 协商的详细信息--(b)

1.连接时,显示器为 DFP_U/Source。

2.在 PS_RDY 之后、监视器发送 DR_SWP。

MacBookPro 拒绝 DR_SWP。

4.大约400毫秒后,显示器重新发送 DR_SWP 和 MacBookPro 接受。

   此时、监视器变为 UFP_U/源。

5. MacBookPro 发送发现标识。(启动交替模式)

6.最后,监视器变为 UFP_U_UFP_D/Source。 USB 集线器可以正常工作。

如果应启用"自动 ID 请求"以通过合规性测试、是否有其他方式重新发送 DR_SWP?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    MacbookPro 是否已更新到最新版本、您仍会看到此问题?

    您所做的更改是此用例的正确解决方法。 我建议为您的显示器配置禁用"自动 ID 请求"。 这将允许主机执行 DRSWAP 并启动 AM 协商、如 MacBook 案例。 但是、现场可能有主机不会将 DRSWAP 启动到 DFP、在这种情况下、显示器的"Init Swap to UFP"配置将帮助它转换到 UFP、从而允许远端发起 AM 协商。

    如果您对该主题有其他疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    非常感谢您的支持。

    已附加0x29设置、请教我们如何调整。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    请在配置中取消选中"自动 ID 请求"、生成新的二进制文件并在平台上重新编程。 请联系您当地的 TI 代表(Takashi-San?) 以了解该过程。

    -/普拉尼特