This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:关于自动协商重启以连接

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679606/dp83848k-about-auto-negotiation-restart-to-link

器件型号:DP83848K

当 DP83848K 在自协商完成后设置为硬件复位以连接100BASE-TX 全双工模式时、哪种模式会再次在低于① μ s 或② μ s 的条件下运行链路?

①Link 一段时间后100BASE-TX 全双工。

μ ②DP83848K 不会再次链接。  

我认为正确答案是①。

如果我的想法正确、请再次告知我链接的时间。

※计时1500ms 是否正确? (按数据表第29页)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?

    我想纠正我的思维错误。
    如果是② μ s、时序2~3秒是否正确?
    (1500ms 是错误的)

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我将重写您遇到的问题:在您的用例中,DP83848K 配置为自动协商,并且链路已启动。 现在、如果有人将 DP83848K 复位、预期会是什么 ?

    是的、复位时的 DP83848K 将与链路伙伴重新启动自动否定周期。 预期的链路建立时间与常规链路建立时间相似。 对于自动协商、连接时间取决于 DUT 和链路伙伴能够协商公共参数的时间。

    此致、
    GET