请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848K 当 DP83848K 在自协商完成后设置为硬件复位以连接100BASE-TX 全双工模式时、哪种模式会再次在低于① μ s 或② μ s 的条件下运行链路?
①Link 一段时间后100BASE-TX 全双工。
μ ②DP83848K 不会再次链接。
我认为正确答案是①。
如果我的想法正确、请再次告知我链接的时间。
※计时1500ms 是否正确? (按数据表第29页)
此致、
Satoshi