This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:将 CDP 从 S0保持在 S3状态

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679914/tps2544-keep-cdp-from-s0-to-s3

器件型号:TPS2544

您好专家、

我的客户有关于 TPS2544模式更改的问题。 它们现在将 VBUS 连接到另一个器件。 VBUS 将会下降,因为模式将从 S2_CDP 更改为 S3_DCP_auto,并将影响此器件的运行。

因此、他们现在希望保持从 S0到 S3的 CDP 模式。 在这种情况下是否有任何问题?

P.S. 他们已经使用自己的系统(使用 TPS2544)进行了测试、并将 CDP 模式从 S0保持在 S3到 S0之间。 器件不会断开连接、并且 VBUS 也不会下降以影响另一个器件。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    我对您的问题有点困惑。 您是否询问是否可以从 S0 CDP 模式传输到 S3 DCP_auto 模式? 如果您有这一问题、那么这是可以的、可以看到 VBUS 会下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。
    但是、我们要问、如果我们在计算机中将 CDP 模式从 S0保持到 S3。 我们没有将 S0中的模式更改为 S3。 这种情况是否有任何问题?

    更多信息:
    1.快速充电和数据传输在 S0中正常。
    2.在 S3中快速充电正常。
    3.低速/全速 KB 均可在 S3中唤醒。 (不必等待60秒)
    4、安道尔/IOS 系统只需1.5A 充电
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复!!

    我们不希望看到从 S0到 S3的压降、因此我们希望 S0和 S3都保持在 CDP 模式下、然后 VBUS 不会下降。 那么、我们的问题是、如果我们为 S0和 S3设置 CDP、您是否有疑虑? 这样的器件在特定条件下将失去连接。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    感谢您通过电话联系、尝试澄清问题。 为了让我们有一个针对可能有类似问题的人的全面论坛对话、我将再次在这里发布答案。

    Ann 询问的问题是、如果您将器件保持在 CDP 模式、但将电源状态从 S0更改为 S3、反之亦然、是否存在任何问题。 在我们讨论之后、这可能有两个问题。

    首先、根据数据表、该器件不能处于 S3电源状态、同时也处于 CDP 模式。 这显示在 TPS2544数据表的表2和表3中。 为了处于 CDP 模式、CTL1、CTL2、CTL3和 ILIM_SEL 必须全部被拉至高电平值1。 要处于电源状态、必须将 S0 CTL1拉至高电平、要处于电源状态 S3、必须将 CTL1拉至低电平。 因此、如果您希望处于 CDP 模式、您将在 S0电源状态下启动、但要更改为 S3电源状态、您必须将 CTL1拉至低电平、这将使您退出 CDP 模式并进入 DCP_AUTO 模式。

    说了这一点之后、Ann 与我分享 了客户通过某种方式从 S0电源状态变为 S3电源状态、但始终保持 CDP 模式。 由于我们之前都没有看到过这种情况、因此我们决定建议不要以这种方式使用器件、因为没有数据表明这种情况有效、也不是系统中的错误。