您好专家、
我的客户有关于 TPS2544模式更改的问题。 它们现在将 VBUS 连接到另一个器件。 VBUS 将会下降,因为模式将从 S2_CDP 更改为 S3_DCP_auto,并将影响此器件的运行。
因此、他们现在希望保持从 S0到 S3的 CDP 模式。 在这种情况下是否有任何问题?
P.S. 他们已经使用自己的系统(使用 TPS2544)进行了测试、并将 CDP 模式从 S0保持在 S3到 S0之间。 器件不会断开连接、并且 VBUS 也不会下降以影响另一个器件。
此致、
Ann Lien